This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LAUNCHCC3220MODASF:SPI 示例

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/729474/linux-launchcc3220modasf-spi-example

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Linux

您好!

我想让 SDK 2.20.00.10具有示例 SPI。

除了 SDK 2.20.00.10库、还有另一个用于 cc3220modsaf 的库。

谢谢

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    是的。 SDK 中提供了带有 TI 驱动程序的 SPI 主从示例(\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\drivers\spimaster\和\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL_drivers\spislave\)。 CC3220SF 的所有代码和示例也可与 CC3220MODSF 搭配使用。

    1月