This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:连续发送多个保持活动数据包10秒

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728446/cc3220moda-send-successively-many-keep-alive-packets-for-10seconds

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

您好!

我的程序每0.16秒向网关 PC 发送24KB TCP 数据包。
在传输过程中、TCP 连接突然断开。

我当时附加了数据包捕获结果。
此文件仅捕获网关服务器 PC 上接收到的数据包。
遗憾的是、PC 传输的数据包未被捕获。

CC3220MOD 的 IP 端口(src)为57762。
网关 PC 的 IP 端口(dest)为5001。

直到数据包2777、TX 正常。
从数据包2790中、CC3220MOD 连续发送了许多保持活动数据包10秒。
之后、我的程序从 sl_Send ()接收到错误"-1"、然后通过 sl_close ()关闭套接字。

这些保持活动的数据包是否具有预期行为?

条件:CC3220MODASF、SDK 2.10.00.04

此致、
Nobihiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nobihiro-San

    可能存在 TX 故障。 由于某种原因、确保另一侧未关闭插座。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    感谢您的快速响应。

    据我了解、保持活动数据包每隔几十秒就会使用一次、以告知对方自己的生存状态并保持连接。

    在本例中、CC3220MOD 使用保持活动数据包来确认对等设备的死区或活动状态、我知道。

    此致、
    Nobihiro