This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:当 CC3220与视频 DSP 配合使用时、是否可以使用 DSP Linux 端的标准 WPA 请求程序/WPA-CLI 来配置网络?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/726211/cc3220-when-cc3220-worked-with-a-video-dsp-does-the-network-can-be-configurable-using-standard-wpa-supplicant-wpa-cli-on-dsp-linux-side

器件型号:CC3220

大家好、

我的客户希望将 CC3220用于视频门铃。 他们想知道以下问题的答案:

当 CC3220与视频 DSP 配合使用时、是否可以使用 DSP Linux 端的标准 WPA 请求/ WPA-CLI 来配置网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    CC3X 器件已经在芯片上具有请求和网络堆栈、因此绕过所有这些堆栈并不实用。 从技术上讲、您应该能够、但无法利用器件的低功耗连接功能。

    亚伦