This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:SOP2引脚始终处于高电平-应用无法运行

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/704823/cc3200mod-sop2-pin-always-high---application-cannot-run

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我定制 PCB 上的 CC3200MOD 具有 SOP2引脚始终处于高电平(3.3V)。 我的 SOP0和 SOP1都通过一个100k 欧姆电阻器下拉至 GND、PCB 上有一个 DIP 开关、可从将 SOP2连接至一个270欧姆上拉至3.3V 或连接至一个2.7k 欧姆下拉至 GND。 但是、无论我打开或关闭开关、SOP2似乎始终处于大约3.3V 的电压。  

我从 CC3200MOD 数据表中读取该器件:"该引脚具有双重功能:作为 SOP[2](器件运行模式)、并作为外部 TCXO 使能。 作为一个 TXCO 使能、此引脚是一个加电输出并且被驱动为逻辑高电平。 在休眠低功耗模式下、引脚处于高阻抗状态、但下拉至 SOP 模式以禁用 TCXO。 由于 SOP 功能、引脚必须仅用作输出。" 根据这种情况、一个解释可能是由于某种原因、我的 SOP2引脚用作3.3V 输出引脚、但我如何更改它? 现在、它允许我对微控制器进行编程、但除非我手动将 SOP2直接拉至 GND、否则它不会运行应用。

我注意到的另一件事是、即使 SOP2引脚具有相同的电压电势(~3.3V)、连接到下拉电阻器或上拉电阻器、当我将下拉电阻器连接到 GND 时、它也不会再对微控制器进行编程、 那么、我想知道、除了感测 SOP2的电压电平外、将微控制器设置为闪烁/功能模式还有什么不同?

感谢您的任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kychen、

    在复位/重启时、器件读取 SOP 线、这决定了器件处于哪种模式。

    当 SOP2上拉时、器件处于刷写模式。 在这种情况下、您会从 SOP2读取3.3、因为它被上拉。

    当 SOP2被下拉时、器件处于功能模式、但是如果 TCXO 被置为有效、那么您也可以从 SOP2读取3.3。
    在配置器件模式和将 TCXO 置为有效之间的短暂时间内、SOP2线很可能具有0V 电压。



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    当我的 SOP2已从上电状态下拉时、为什么会将 TCXO 置为有效? 目前、我在 SOP2引脚上有一个2.7k Ω 下拉电阻器、但无论如何、SOP2为3.3V。 仅当我在上电之前手动将 SOP2短接至 GND 时、微控制器才会运行代码。 如何保持 SOP2下拉而不置位 TCXO?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切换到下拉后、尝试重置器件。 然后应用程序应开始运行。

    如果您需要刷写、请切换以上拉并重置器件。 那么您应该能够使用 Uniflash 进行刷写。