This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:无法访问 DAP

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/705929/cc3220moda-unable-to-acces-the-dap

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SCC3220MOD

您好!

我在新硬件上有一个 CC3220SFMODA、所有 SOP 引脚均为低电平、我通过 XDS110使用4线 JTAG。

JTAG 链完整性测试通过、但是我在尝试编程时收到可怕的"无法访问 DAP"消息。

其他论坛帖子建议尝试通过 UniFLASH 不存在的"一般"菜单擦除 CC3220、其他论坛帖子建议我需要使用 UART 连接到 GIO1、2、以便我可以强制器件进入开发模式。

我的问题是:是否有一份文件或以其他方式概述了这一过程? 或者是否有其他解决方案、例如通过 JTAG 进行"批量擦除"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要通过 Uniflash 软件通过 UART 连接到模块并将其设置为开发模式。 为此、您不能使用 JTAG。
    请访问 www.youtube.com/watch
    如何使用 Uniflash、请访问 www.ti.com/.../swru469

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的响应、我现在可以通过 UART 连接到器件。

    (小部分

    对于有此问题的任何其他人:

    文档 swra568.pdf 第5.4节详细介绍了 UART 方法。

    我使用了两个模块、即 XDS110调试探针和一个拆除跳线的 CC3220S Launch Pad。

    我注意到、该文档面向 CC3220 QFN 器件、但引脚57 = GPIO2 (Rx)、引脚55 = GPIO1 (Rx)。 这映射到 CC3220MOD 引脚47 = GPIO2 (Rx)和引脚46 = GPIO1 (Tx)。 我还连接了 nRESET 线路。

    SOP 0、2是下拉电阻器、SOP 1是上拉电阻器、用于将器件置于 UART 负载+ 4线 JTAG 中。

    (小部分

    谢谢
    太棒了!