This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220关闭时的 GPIO 引脚电流

Guru**** 2558370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674618/cc3220mod-gpio-pin-current-when-the-cc3220-is-off

器件型号:CC3220MOD

在这种独特的情况下、CC3220可能会断电、VDD = 0V、但 GPIO 引脚上施加的电压可能小于2.7V。  电流将被大约70k 的电阻限制。  我假设电流将通过 ESD 二极管流向 VDD。  只是想知道 ESD 二极管可能无限期消耗多少电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的假设是正确的。 在 datasheed 中、它写了以下声明:

    如果外部器件向信号垫驱动正电压并且 CC3220MODx 或 CC3220MODAx 模块未通电、则从另一个器件汲取直流电。 如果外部器件的驱动强度足够、则会意外唤醒和引导

    可能会发生 CC3220MODx 或 CC3220MODAx 模块。 为了防止电流消耗、TI 建议满足以下任一条件:

    •连接到 CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块的所有器件必须由与芯片相同的电源轨供电。

    •在器件和由其他独立电源轨供电的任何外部器件之间使用电平转换器。

    •CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块的 nRESET 引脚必须保持低电平、直到驱动并稳定模块的 VBAT 电源。

    •除非由 MCU 编程、否则所有 GPIO 引脚默认为高阻抗。 引导加载程序将 TDI、TDO、TCK、TMS 和 Flash_SPI 引脚设置为模式1。 所有其他引脚保持高阻态。

    但我认为您的40uA 不足以唤醒 MCU。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    正如 Jan 指出的、在 CC3220处于关断状态时驱动 IO 线路可能会导致器件上电和启动。 关断时、没有确定的驱动到 IO 引脚的电流安全限制。 因此、您应该避免这种情况、并且在 CC3220未通电时不会驱动其 IO 引脚。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    不幸的是,在这种情况下,我不能避免这种情况,我不在房地产上。 我已确定3.3V 电源网在这种情况下比接地低大约-0.2V、因此我猜我将会正常。 在这种情况下、器件也不加电。