工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 HTTPCli_Connect 与 TLS 结合使用、并收到错误-102。
错误-102表示 HTTPCli_ECONNECTFAIL。 使用 HTTPCL_getSocketError(),我找到了一个更好的错误代码-155。
错误-155表示 SL_ESEC_ASH_SIG_CONFIRM_E、尽管我在 Google 上找到了此错误、但在任何官方文档中都没有找到。 我认为这意味着我选择的密码不受支持。
那么、问题是、如何在设置 TLS 连接时设置密码? 我的代码如下所示、提前感谢您的帮助!
bool MoreFlag = false;
int ret = 0;
int len = 0;
int id = 0;
struct sockaddr_in addr;
TLS_PARAMS tlsParams;
TLS_Handle TLS;
HTTPCLI_PARAMS 参数;
HTTPCLI_StructCLI;
HTTPCli_Field field[6]={
{ HTTPStd_field_name_host、HOSTNAME}、
{HTTPStd_field_name_user_agent、user_agent}、
{HTTPStd_field_name_authorization、site_authorization}、
{HTTPStd_field_name_accept、"*/*"}、
{HTTPStd_field_name_content_type、"application/json"}、
{ NULL,NULL }
};
TLS_PARAMS_INIT (&tlsParams);
tlsParams.ca = amazon_ca;
tlsParams.calen = Amazon_calen;
TLS = TLS_create (TLS_METHOD_CLIENT_TLSv1_2、&tlsParams、NULL);
如果(!TLS){
//处理错误
}
HTTPCLI_construct(&CLI);
HTTPCLI_setRequestFields(&CLI);
RET = HTTPCli_initSockAddr ((struct sockaddr *)&addr、HOSTNAME、0);
如果(ret < 0){
//处理错误
}
HTTPCLI_PARAMS_INIT (params);
params.TLS = TLS;
// TODO:如何更改密码?!!!
RET = HTTPCLI_CONNECT (&CLI、(struct sockaddr *)&addr、0、¶ms);
如果(ret < 0){
//处理错误
}