This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:当作为 AP 模式工作并连接到基站时、其他基站如何知道 AP 模式下的 CC3200已连接?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/672542/cc3200mod-when-working-as-ap-mode-and-is-connected-to-a-station-how-does-the-other-station-know-cc3200-at-ap-mode-is-connected

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

尊敬的先生:

  在 CC3200的帮助下、我们的器件充当接入点、在 AP 模式下工作。

当平板电脑 A 连接到基站时、不允许其他平板电脑连接。

问题是:其他平板电脑应如何检查是否已连接处于 AP 模式的 CC3200、以防止其尝试连接到 AP 模式 CC3200?

感谢你能抽出时间。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    我认为您的平板电脑无法检测到 CC3200中的 AP 被其他客户端占用。 当您尝试连接 CC3200 AP 失败时、您可以获得此信息。

    我认为最好的方法是迁移到 CC3220、该 CC3220在 AP 模式下最多支持四个客户端。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jan:
    感谢您的回复。 当 CC3200作为 AP 模式被占用、而其他一些站点尝试连接时、该站点会出现什么类型的故障?
    验证错误还是超时错误? 是否存在任何事件、例如、当工作站在 Android 平台上运行时?
    另一方面、是否有任何指导可帮助我们将 CC3200的代码传输到 CC3220的代码? 您能否向我们展示迁移到 CC3220的方法?

    感谢你能抽出时间。

    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    很抱歉、我不熟悉 Android 连接 API。 我无法回答您的问题。 也许来自 TI 团队的人会了解更多信息。 但是、如果您知道如何使用 Android 连接 API、您可以自行轻松检查。

    从第一代到第二代的迁移取决于您的代码的设计方式、但根据我的经验、迁移相对简单。 您可以在此处( dev.ti.com/.../SimpleLink_Gen1_to_Gen2_SDK_Migration_Guide.html )或 CC3220 SDK 找到最新的迁移指南。 简要更改:

    -某些 SL_ API 已更改(通常只是关于"语法"、SimpleLink API 的原理仍然相同)
    -外设驱动器已从 driverlib 更改为 RTOS 驱动程序(driverlib 仍在、可供使用)
    -操作系统抽象层从 osi.h 更改为 POSIX 层(在 CC3200的 OSI 层发生小幅更改后、可以使用它)

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jan:
    感谢您的即时回复。
    这对您有很大帮助。

    此致、
    Luke