This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220上的探测请求设置

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/704036/cc3220-probe-request-settings-on-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

我们可以更改探测请求数据包的有效载荷吗?
我的客户正在考虑在 CC3220的 STA 模式下使用探测请求功能。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    探测器请求用于连接扫描,不在用户应用程序的范围内(请参阅 NWP 指南 www.ti.com/.../swru455e.pdf 的第3.7.1节 )。

    您可能可以使用收发器模式发送自定义数据包(请参阅 NWP 指南的第12章)。



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobi-San、您好!

    感谢你的答复。
    但是、我找不到您显示的文件。
    可能是链路丢失。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请从以下文章中尝试: e2e.ti.com/.../704632
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobi-San、您好!

    感谢你的答复。
    我将确认它。

    此致、
    Nomo