This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:制造商默认服务包

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698635/cc3120mod-manufacturer-default-service-pack

器件型号:CC3120MOD

您好!

我目前正在使用 CC3120MOD 模块、该模块预先装配在定制 PCB 上。 读取我获得的固件/服务包版本:
FW:2.1.0.1

PHY:2.2.0.5

NWP:3.99.1.

ROM:55190

由于这不是 TI 提供的任何服务接收站附近的任何位置、因此有人可以确认这是否适用于 CC3120MOD?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯-  

    该版本将对应于我们在生产过程中加载的服务包的较旧版本。  

    如果您访问此处的 CC3220 SDK 下载页面   并向下滚动、您将在左下角看到指向所有 SDK 发布版本的链接、 其中包括服务包-我们建议您更新/更新服务包以了解我们在线提供的最新服务包。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    您能否说明哪个 SDK 使用的是上述服务包? 我下载了所有版本、但无法找到该版本。
    谢谢你。

    此致
    托比亚斯