请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 您好!
我在自己的应用程序中使用 CC3220MODASF。
该模块不能如手册中所述工作:
在原理图中、SOP 引脚不需要下拉。
在另一个文档中、我发现需要每个具有100k 的外部下拉电阻器。
但这两种方法都不起作用。
仅当我对 SOP0使用0r、对 SOP1和2使用100k 时、模块才会启动。
另一种方法是对 SOP2使用0r、对 SOP0和1使用100k。
正确的方式是什么?
此致
Jörg μ A