This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220S-LAUNCHXL:无法运行独立代码。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/697150/rtos-cc3220s-launchxl-unable-to-run-standalone-code

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SUNIFLASHCC3220SF

工具/软件:TI-RTOS

当我尝试通过单击 FLASH 或 DEBUG 命令使用 CCS 对 CC3220S Launchpad 进行编程时,效果良好,但当我断开与 CCS 的连接并再次为其加电时,程序将被擦除,并且没有特定的活动。  

我曾尝试在论坛上寻找类似问题,但它太模糊,无法理解和实施。 是否有人可以精确地布置步进?

  这是我的板配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要使用 Uniflash 软件并将代码上载到 sFlash 存储器(外部 SPI 闪存)中。 CC3220S 尚未集成片上闪存(如 CC3220SF)。 在从 CCS 进行调试期间、您会将代码上传到 RAM 中。 该 RAM 在断电后被清除。

    请访问 www.ti.com/.../swru469

    1月