Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:WL1831MOD工具/软件:Linux
我们的设备需要同时作为接入点和工作站。 当前 WL1831MOD 上仅连接了一根天线(位于引脚32上)。
目前、我能够通过 Linux 同时配置一个接入点和一个基站。 但是、我们可能需要第二个接入点。 通过 iw 列表提供的接口功能。 我看到有效的配置是:
有效接口组合: *#{managed}<= 2、#{AP、p2p-client、p2p-go}<= 1、#{p2p-device}<= 1、 总计<= 3、#channels <= 2 *#{AP}<= 2、#{p2p-device}<= 1、 总计<= 2、#通道<= 1、雷达检测宽度:{20MHz (无 HT)、20MHz、40MHz、80MHz}
这表示我可以有2个 AP 或1个 AP 和2个基站。 不是2个 AP 和1个基站。
在原理图上、我看到引脚18上可能有第二根天线(当前未连接)。
我的问题是:
如果使用第二个天线、我们将拥有更多接入点和基站。 即总共4个站和2个 AP?
换言之,是每个芯片/驱动器还是每个天线的上述限制?