器件型号:CC3220
大家好、团队、
请告诉我以下 情况下的 NWP 行为:
客户在没有任何配置文件的情况下在命令层使用 CC3220、他使用 AT+WlanConnect 访问特定的 SSID 名称(而不是 MAC 地址)、而不是发送几个字节并进入睡眠模式。
如果多台路由器具有相同的 SSID (不同 的 MAC)、会发生什么情况。
由于客户不 控制 设备(cc3220)决定连接的路由器(AP)、在这种情况下会发生什么情况?
器 件将选择最强的 AP 信号(RSSI)、然后随机连接或选择一个 AP、例如、如果我们有2个 AP、一个为-50dBm、另一个为-60dBm、器件选择连接到哪一个为-60dBm。
客户表示、经过多次测试后、当 cc3220连接到特定 AP 时、即使频谱 AP 关闭了一段时间、他也会不断重复连接到同一 AP ( 并且还有其他具有相同 SSID 的 AP 处于联机状态)每次连接到同一 AP 时都会尝试。 仅在复位后 、器件 才设法选择 另 一个工作的 AP 进行连接。
有一种方法可以添加一个阈值、该阈值 通过 特定的 RSSI 水平限制连接 AP? 或达到设备每次尝试连接到 SSID 时、RSSI 将在选择 要连接到哪个 AP 时考虑到的情况?
如果有任何建议、我将不胜感激、谢谢。
此致、
Shai