This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:配置过程中出现问题

Guru**** 2580505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/719747/cc3220-problem-during-provisioning

器件型号:CC3220

大家好、

在使用具有配置示例的 CC3220MODS 器件时、我观察到以下情况。

在输入有效接入点凭据并在"请勿中止"屏幕后但在弹出"配置成功"之前关闭应用程序后、配置文件会存储到 CC3220器件中。

如果我重新启动器件、它应连接到存储配置文件但未连接到接入点的接入点。

有两个看起来真实的东西。

配置文件不应存储、除非配置成功

2.如果存储了配置文件,设备应在重新启动后连接到接入点。

请就此提供一些输入。

此致、

Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranav、

    您使用的是 CC3220 SDK 的哪个版本? Provisioning.c 中有一个 FORCE_PROVISIONING_MACRO、应定义为0。

    如果器件可以连接到配置文件并获取 IP 地址、则配置将被视为成功。 不需要移动应用程序反馈。 有关配置文件确认的更多详细信息、请参阅该示例的自述文件和配置应用手册 :http://www.ti.com/lit/swra513

    当您的设备存储配置文件但未连接时、您会看到什么错误消息?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    FORCE_PROVISIONING_MACRO 为0。
    SDK 版本为 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04。
    我没有看到任何错误消息、器件以工作站角色启动、尝试连接到 AP、并最终移至配置。

    谢谢、
    Pranav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranav、

    您如何知道配置文件已存储、或者 AP 正在尝试连接到它? 如果器件尝试连接失败、则应向应用报告原因。 请提供您的终端输出。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranav、

    您是否能够隔离问题?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    很抱歉更新延迟。

    我想问题是由于我在配置示例中添加了调试代码。

    尽管我没有尝试重现原始配置示例中的问题、但我的目的目前已实现。

    谢谢、

    Pranav