主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 UNIFLASH、 CC3120、 CC3220S
您好!
我想确认 CC3220SF 的功率感测(SOP)。
*** 我们的情况
硬件配置是 CC3220SF 与外部 SPI-NOR 闪存(4MB)连接。
UniFlash (4.2.1)是我们用于将固件刻录到闪存中的工具。 到目前为止都很好,很火
任务完成时无任何问题。
在这种情况下 、主机和 CC3220SF 之间的 UART 设置为:
TX:引脚55、GPIO1
RX:引脚57、GPIO2
然后、SOP 的设置(功能模式和闪存编程)为:
SOP[1]:上拉
SOP[0]:下拉
***参考文档后,
CC3120、CC3220 SimpleLinkWi-Fi
和物联网网络处理器(修订版 E)
(__LW_AT__SWRU455E–2017年2月–2018年2月修订版)
在7.12.1.2.3外部工具编程一章中,它描述了有关 SOP 的操作:
4.对于安全映像(可以为 CC3120、CC3220S、CC3220F 创建安全映像):
a.将 SOP 设置为 UART 编程模式(010)。
b.使用 Image Creator 工具设置加密密钥(设置密钥后、会重置器件)。 。
器件提取过程自动开始。 加密密钥的设置由映像完成
创建器工具。
c.对于 CC3220/S/F 器件:将 SOP 设置为000
d.对器件进行 POR。
***以下是我们的问题:
问题1:
除了上述说明之外、是否还有其他方法可用于引导写入的固件?
换言之、这是 POR 的唯一方法 、将 SOP 从010设置为000、用于 SOP?
如果没有、您能否共享有关该内容的信息链接?
**在上一个有关的问题中,Kobi 回答说:
> MCU 引导加载程序尝试检测 UART 接收线上的 UART 中断。
>如果存在中断信号,设备将进入 UARTLOAD 模式,否则设备将进入功能模式。
问题2:
引导加载程序尝试检测 UART 接收线上的 UART 中断的时间有多长?
或者、换句话说、引导加载程序会一直等待、直到检测到 UART 中断信号?
此致、