This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:我们是否有 WLAN 2.4GHz 射频范围扩展器(可支持 CC3220)

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722596/cc2592-do-we-have-wlan-2-4ghz-rf-range-extender-which-can-support-cc3220

器件型号:CC2592

大家好、团队、

我们是否有 WLAN 2.4GHz 射频范围扩展器、如 SKY85302-11?

谢谢

BR

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我记得 TI 没有类似的 WLAN 2.4GHz 射频范围扩展器,如 SKY85302-11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但也许 TI 有一个更高 Wifi 输出功率器件的发展蓝图。
    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将等待 TI 的人员对此进行澄清、但我建议您联系 TI 当地代表了解 TI 发展蓝图、因为我知道 TI 不会在公共论坛中展示他们的发展蓝图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    YK 正确、没有可用于 SimpleLink WiFi 的范围扩展器。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    Fredrik、谢谢。

    此致、
    Shai