This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:MSP-EXP432P4111上的 TCP 客户端发送(网络终端示例)问题

Guru**** 2587035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722019/cc3120boost-problems-with-tcp-client-send-network-terminal-example-on-msp-exp432p4111

器件型号:CC3120BOOST

我正在使用 CC3120BOOST 在 MSP-EXP432P4111 Launchpad 上运行网络终端示例。

我曾尝试向本地托管的 TCP 服务器发送各种字节、但每次发送都可能导致服务器接收到超过10亿字节。

下面是一个示例命令-

用户:发送-c 192.168.254.142 -p 1452 -n 2.

协议:TCP
流量:TX
Client\Server:客户端
192.168.254.142
端口:1452
要发送的数据包数量:2.

已成功发送2个数据包(20字节)

因此 sl_Send 将返回正确的字节数20 (我将 BUF_LEN 更改为10)。 但服务器接收 到1094861636字节。 为什么会这样呢? 我使用的是 SDK 版本1.60.00.07。

谢谢、

Meenal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meenal、
    您能否确认接收到的服务器上的字节数是否来自 launchpad、而不是其他来源? 您如何更新 BUF LEN、能否提供此定义的片段?

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meenal、

    如果您没有其他问题或信息、我将假定您已经解决了您的问题。 如果问题仍然存在、您可以对此主题作出响应或创建新主题。

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我们调试了这个问题,问题不在我的末尾,而是在服务器的末尾,在这种情况下,使用"readInt()"获取 TCP 数据流的长度时出现了一个错误。

    很抱歉答复很晚,谢谢。

    Meenal