请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我已经尝试在我们的定制 PCAssembly 上的 CC3220MODA WiFi 器件上读取和写入 SPI 闪存。
由于 Arduino 为5V、CC3220为3.3 V、因此我已将 Arduino UNO 与电阻式电平分流器结合使用。 我的信号看起来具有示波器、信号 MISO 上的串扰小于500mV。
我对设备制造商和设备 ID 的读取不可靠。 我尝试将数据从大约8MHz 减至2MHz、但读数仍然不可靠。 例如、我已将 C2、80和88读取为器件制造商。 随时准备放弃 Arduino 路径。
我正在考虑购买现成的编程器以完成工作。 TotalPhase Aardvark 大约是我进入的第一个部分。
这是一个好的候选人吗?