This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:PIN30/ANTSEL2:高电平输出电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/756188/cc3220-pin30-antsel2-high-level-output-voltage

器件型号:CC3220

您好!

我对 CC3220SF 芯片的引脚30 (=GPIO27=ANTSEL2)的高电平输出电压有疑问:目前、这个电压大约为1.8V (VIO=VBAT=3.3V、引脚30上无负载)。

但是、使用相同的硬件和软件、引脚29 (=GPIO26=ANTSEL1)具有3.3V 的高电平输出电压(如预期的那样)。

我通过将寄存器 MEM_TOPMUXCTRL_iForce 中的位0和1设置为1来配置两个引脚、然后将两个引脚配置为强度为2mA 的标准 GPIO 输出。

参考手册(SWRU465)指出、TH 引脚(29和30)应具有相同的高电平输出电压(请参阅表16 - 2)。

引脚29和30是否都具有不同的高电平输出电压?

是否有特殊位可配置引脚30的高电平输出电压?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我假设这是您正在使用的定制硬件。 您能描述一下连接到两个引脚的是什么吗?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、与 CC320SF-LAUNCHXL 类似、未连接任何引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    您能否提供设置这些引脚所执行操作的代码片段?

    谢谢、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HWREG (OCP_SHARGE_BASE + OCP_SHARGE_O_MEM_TOPMUXCTRL_iForce)|= 3;//启用 ANTSEL1、2

    PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_GPIOA3、PRCM_RUN_MODE_CLK | PRCM_SLP_MODE_CLK);
    while (!PRCMPeripheralStatusGet (PRCM_GPIOA3));

    //GPIO26 -->端口 A3 (3*8=24),位2.
    GPIODirModeSet (GPIOA3_base、1<<2、GPIO_DIR_MODE_OUT);
    PinConfigSet (PIN_29、PIN_Strength _2mA、PIN_TYPE_STD);// GPIO26为 PIN29

    //GPIO27 -->端口 A3 (3*8=24),位3
    GPIODirModeSet (GPIOA3_base、1<<3、GPIO_DIR_MODE_OUT);
    PinConfigSet (PIN_30、PIN_Strength _2mA、PIN_TYPE_STD);// GPIO27为 PIN30
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    您是否正在执行 Pin_Write 来设置输出? 此外、您能否看到您是否可以将引脚设置为低电平?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 Pin_Write。

    我可以将两个引脚都设置为低电平和高电平(通过示波器进行检查)。

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此主题的任何更新?

    引脚30 (ANTSEL2)的高电平电压仍然仅为1.8V、而引脚29 (ANTSEL1)的高电平电压为3.3V。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    我正在联系我们的研发部门、以验证这种行为。 我已经能够在我们的结尾重新创建这个 我建议您不要将天线选择用作通用 GPIO、而只将其用作天线选择功能。

    当我得到一个明确的答案时、我会回来的。

    此致、
    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    很抱歉、我们仍在等待有关此问题的反馈。 我想检查一下、并确保您没有将 ANSEL 用作通用 GPIO? 虽然可以这样做、但我们建议不要这样做、因为这可能会对射频认证和性能产生影响。

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您是否仍然遇到此问题? 您暂时没有听到过任何声音。

    谢谢、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常清楚 ANTSEL 引脚是特殊引脚、不应将其用作一般 I/O (我已经阅读过这个 hunded 时间)。
    从大约一个月以来、我在该主题中看不到任何解决方案!
    因此、我仍然对 ANTSEL2上的高电平电压有问题。
    请尽快为我提供解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    目前仍在内部对此进行调查。 我们将尽快为您提供更新。

    最棒的
    本·M