请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在开发一个基于 SHADOK_SAMPLE_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 示例的项目。 样本构建和链接正常。 在我的项目中、未解析符号 SNTP_getTime 失败、该符号在 SNTP.c 中定义 但是、该项目链接到 sntp.h 即可。 该函数从 startsntp.c 中调用 当我从 SNTP 中"切换标头/源代码"时、文件以 Stmp.C 形式打开、我认为 CCS 将其识别为 C++扩展-不确定这是否是问题。
我在项目中的文件夹中确实有 startsntp.c、但如果将它移到顶层文件夹、它不会改变。 在 Eclipse 中是否需要设置一些隐藏设置?
谢谢、
Chris