请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
工具/软件:TI-RTOS
团队、
在我的应用中、首先创建 SL_Task、然后创建配置线程(类似于配置示例)、然后创建其他应用线程、如 SNTP、OTA、MQTT 等
在 sl_Task (器件启动)完成之前、我会遇到应用程序线程启动的间歇性问题。 让几秒钟的睡眠似乎解决了这个问题、但我认为这不是一个好的解决方案。 通过检查设备状态,是否有任何方法可以暂停序列? 如果是,是否有人可以共享代码片段?
我的 SDK 版本为2.20.00.10
此致、
Zac