This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220S CC3220SF ETSI EN 301 489-1与放大器;ETSI 300 328要求 WRT 无线电工具功能。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/755552/cc3220-cc3220s-cc3220sf-etsi-en-301-489-1-etsi-300-328-requirements-wrt-radio-tool-capability

器件型号:CC3220

大家好、SimpleLink WiFi 团队、

我的客户有以下问题...

有几个 ETSI 测试、不清楚无线电测试工具功能的确切地址/处理方式。  

无线电工具功能如何满足 ETSI EN 301 489-1的以下要求?
•抗扰度期间的 Wi-Fi RX 功能

无线电工具功能如何解决 ETSI 300 328无线电性能测试的以下问题?
•中等利用率(测试4.3.1.6、4.3.2.5)
•占空比、Tx 序列、Tx 间隙测试(测试4.3.1.3、4.3.2.2)
•接收器阻塞(测试4.3.1.12、4.3.2.11)

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Newman、您好!

    对于 EN301 489-1、未使用无线电工具完成测试。 测试在应用模式下完成。 例如、您可以使用网络终端示例并连接到 AP。 运行测试。 这样、您就需要保持与 AP 的连接(在测试过程中不会降低性能)。

    对于 EN 300328:
    1) 1)中等利用率测试、占空比、TX 序列和 TX 间隙测试仅适用于非自适应 DUT。 请注意、CC3220是相对性的、因此您必须满足自适应性的要求4.3.1.7和4.3.2.6。
    2) 2)对于接收器阻塞、测量过程遵循 EN 300 328标准的原因5.4.11.2.1。 在无线电工具设置为接收 TX 信号的方式中、使用了 RX 选项卡。

    您可以在 TI.com 上找到我们的所有测试报告、这些报告可在 以下位置提供更多信息:www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC3XXX-REPORTS

    谢谢、
    Riz