请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1020 您好!
不确定我是否遗漏了一些东西。 很抱歉,如果我这样做了。
根据参考设计将显示屏连接到工作项目中的 CC3220 Launchpad 会导致以下错误:
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-1265 @ 0x0)驱动程序无法识别或不支持器件 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。 (仿真包8.0.27.9)
我在 这里看到了2017年的一篇老文章 、但我认为应该有一个更新的解决方案来解决这个问题。
感谢您提供有关使参考设计正常工作的提示。
Rgds、
Marc