This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:cc3220sf

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753680/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 Uniflash 软件对器件进行编程。

我使用 uniflash 将 xml 文件添加到用户部分。

程序。

我使用 CCS 在 cc322osf 代码调试中打开 xml 文件并读取该文件。

我看到文件的开头还有三个字节。

这三个字节是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!

    不确定您所指的是"tri bytes"。 您可以共享屏幕截图吗?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在我的 PC 中显示的 xm 文件的开头(用文本软件打开)为 <Device value=3...." 。

    我使用 sl_read 函数读取文件,我在文件开头看到三个更多字节:“??<Device value=3...." ”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原始 XML 文件已包含此字节。 它是字节顺序标记(您的文件采用 UTF-8编码)。 请参阅 :en.wikipedia.org/.../Byte_order_mark。

    1月