This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220MODA:RTOS/CC3220MODA - WebSockets 和 Avahi

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/752475/rtos-cc3220moda-rtos-cc3220moda---websockets-and-avahi

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想在 CC3220MODA 上使用 TI-RTOS。

通常是否可以将 WebSockets 与 TI-RTOS 配合使用? 是否可以集成 Avahi 服务或 Bonjour 或 Zeroconf?

非常感谢。

此致。

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    CC3220器件可以使用 Web 套接字。 上一代产品是 SDK 中 CC3200和 WebSocket 的示例。 此示例可能会移植到 CC3220。 但需要作出一些努力。

    CC3220器件完全支持 mDNS、因此 Zerocon/Bonjour 不是问题。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    我们的所有网络功能在基于 RTOS 和非 RTOS 的固件中均可用。

    我对您提到的 Avahi 服务进行了一些深入探讨、似乎这是一种简单的 mDNS 服务;我们的设备确实支持 mDNS。

    如果您想了解我们支持的套接字类型以及我们器件支持的许多其他网络功能  、我强烈建议您查看此文档。

    在大多数情况下、当尝试确定我们的器件是否支持第三方服务时、了解该服务的网络要求并确保我们的器件满足这些要求非常重要。

    希望这对您有所帮助。

    Jesu