This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3XXXRADIOTEST:用于日本无线电认证测试的无线电测试工具

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3XXXRADIOTEST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1190455/cc3xxxradiotest-radio-test-tool-for-japan-radio-certification-testing

器件型号:CC3XXXRADIOTEST

您好!

我们使用 TI CC3220开发了该产品、并将 使用 CC3XXXRADIOTEST 工具开始日本无线电认证(Giteki)流程。
您能否告知 CC3XXXRADIOTEST 工具是否涵盖日本无线电认证所需的所有测试项目? 如果没有、请分享工具涵盖的项目以及不涵盖的项目的信息。 我们将根据输入来开发测试命令。

谢谢、
Shogo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shogo、

    您需要直接与测试机构合作、了解具体的测试要求和所需的设置。 对于仅需要对无线电进行低级控制的测试(即、在具有设置数据包长度/延迟的特定调制下在特定通道上传输或接收)、无线电工具将涵盖所有这些测试。

    在某些情况下、您可能需要使用在 CC3220上运行的基本应用来连接到 AP 或对等设备、然后传输应用数据(TCP/UDP)。 这些操作需要修改 SDK 中的示例或应用代码以运行测试、而无线电工具无法实现。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。 我将与测试供应商讨论您提供的信息。 如果我对射频认证测试还有其他问题、请让我再问一次。

    此致、
    Shogo