This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 的 INI 文件参数设置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/683061/wl1801mod-the-ini-file-parameter-settings-for-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

您好!

我知道在下面的线程中没有任何参数可以调整每速率的输出功率。
e2e.ti.com/.../2511820

但是、数据表中的输出功率会随速率而变化。
(5.7 WLAN 性能:2.4GHz 发送器电源)

为什么发送器功率会随速率变化而变化?
除 INI 文件外、是否还有任何其他发送器电源设置?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San、
    根据 BO 限制可以降低 TX 功率、以满足 EVM/掩码规定。 我建议客户遵循我们的设计/布局等建议、并在其平台上执行射频测试、以确保其满足要求。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、您好!

    感谢你的答复。
    我可以发现 Tx 功率被 BO 限制削减、这是以下文档中描述的 FW。
    www.ti.com/.../swru422a.pdf

    您能否分享"每速率 FW BO 表"的详细表格?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San、
    我无法共享固件 BO 表、因为固件源是 TI 专有的。 我们不希望客户修改这些值、所有修改(如果需要)都应限制为 INI 参数。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、您好!

    感谢你的答复。
    我看到您无法共享固件 BO 表。

    此致、
    Nomo