This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681909/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我知道、可以在 CC3220上使用套接字来发送/接收数据。

现在、套接字可以是以下类型:

  1. TCP/UDP 套接字
  2. RAW 套接字。

其中 TCP/UDP 套接字可通过已建立的 Wi-Fi 连接使用。

这意味着、如果我要使用 Wi-Fi、IP 和 TCP/UDP 报头将涉及开销。

  1. 在使用 Wi-Fi 连接时、是否有办法避免这两种开销?
  2. 是否能够通过 Wi-Fi 的 MAC 直接发送?  以太网帧本身、而无需 TCP 或 UDP 套接字?

--

此致、

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    请查看 NWP 编程人员指南的收发器模式部分(第12节):www.ti.com/lit/swru455

    如果您想了解详情、CC3200 SDK 中还有一个收发器模式示例(但不是 CC3220)。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、

    我忘记了 power_measure CC3220 SDK 示例也有收发器模式用例。

    最棒的
    Kevin