This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:获得定制产品 CC3220MODASF 的 FCC 认证。 恒定传输模式。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679757/launchcc3220modasf-fcc-certification-of-cc3220modasf-on-custom-product-constant-transmission-mode

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

我只是想对 CC3220MODASF 进行编程、以进入用于 FCC 测试的恒定传输模式。 基本上、它所要做的就是加电、在无限循环中开始恒定的运输。 最简单的方法是什么?

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    您应该查看 CC32200的无线电工具- www.ti.com/.../cc3xxxradiotest。 这种方法通常用于认证目的。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我曾研究过这一点、但如果我没有弄错、似乎我需要使用连接到 PC 的导线打开 EUT 来启动这一操作。 这是真的吗? 如果是、是否有办法对模块进行编程、以便在加电时持续传输、而无需将 PC 连接到该模块?

    谢谢!
    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    是的、无线电测试期间、您的具有 CC3220的器件应连接到 PC。 这是因为无线电测试并不是"仅"关于已设置的器件进行连续传输的测试。 我不确定您是否可能要求使用 GUI 版本的无线电工具,但如果使用 CLI 版本,应该可以( http://www.ti.com/lit/swru471 )。 认证要求取决于集成 CC3220模块的特定器件。 应咨询认证实验室。

    有关无线电认证 processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Certifications 的 Wiki 页面

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    您能否更详细地了解 CLI 版本与使用 GUI 有何不同? 似乎我仍需要与设备进行硬件连接、为其加电、然后运行 CLI 可执行命令。 在下电上电后、它将不再处于连续传输模式。 如果我错了、请纠正我的问题。

    我的问题是该模块位于封闭的固定装置中。 我需要使固定装置关闭并密封、而不会有导线从其出来进行测试。 您能想到其他任何可能的解决方案吗?

    再次感谢您的帮助!
    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    在这种情况下、您需要在模块中创建自己的固件。 作为基础、您可以使用无线电工具固件(可从无线电工具包获取)的源代码。

    在认证测试期间、您需要配置模块的 TX 参数。 我不确定如何在不以某种方式连接到您的设备或打开设备机柜的情况下实现这一点。
    从我的角度来看、与为无线电测试创建自己的固件(包括查找如何将器件设置为不同的 TX 参数)相比、更容易找到使用标准无线电工具的方法。 但这取决于您、您是开发人员。

    1月