This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:在站点模式下查询如何使用 DHCP

Guru**** 2538100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/874554/cc3120mod-query-on-using-dhcp-in-station-mode

器件型号:CC3120MOD

您好!

 

我在这里有几个问题:-

 

1) 1)     在站点模式下、当 DHCP 服务器续租时、我将收到什么事件。

2)     以及在站点模式下 DHCP 客户端在连接时通过 DHCP 服务器获取 IP 地址时将发生的事件。

在这两种情况下是否会发生相同的"sl_NetApp_EVENT_IPv4_Acquired"事件?

请任何人帮助我。

此致、

Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    您的问题答案:

    1) 1)这取决于发生的 IP 续订类型:

    • 如果分配的 IP 与上一个 IP 相同、则不会调用任何事件
    • 如果分配了不同的 IP、您应该会看到以下事件:
      • SL_NetApp_EVENT_IPV4_Lost
      • SL_NetApp_EVENT_IPV4_ACQUIRED

    2) 2)在本例中称为事件 SL_NetApp_EVENT_IPv4_Acquired

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!

    此致、

    Mahendra Rana