主题中讨论的其他器件:CC3100、 UNIFLASH
我将 在 AP 模式下使用 CC3100MODBOOST 板、连接到另一个开发板。
进入 AP 模式、停止、配置和启动 DHCP 后、我与 Windows 笔记本电脑连接、无法从 CC3100的 DHCP 服务器获取 IP 地址。 它似乎没有应答 DHCP 发现消息。 到目前为止、我还没有让它与任何器件一起工作。
CC3100 FW 和驱动程序版本:
ID (67108864) FW (31.1.0.5.0.2) PHY (1.0.3.37)
NWP (2.11.0.1) ROM (13107) HostDrv (1.0.1.11)
静态 AP 设置:
AP IP:192.168.1.1
AP 网关:192.168.1.1
AP DNS:192.168.1.1
AP 掩码:255.255.255.0
DHCP 服务器设置:
DHCP 租用时间:4096ms
DHCP IP Start (DHCP IP 开始):192.168.1.2
DHCP IP 结束:192.168.1.11
随附 NWP 日志:
在同一时间段内附加 Wireshark 日志: