This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何将 SysConfig 与 CC32XXMOD 器件配合使用?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/872220/faq-how-to-use-sysconfig-with-cc32xxmod-devices

Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC3235MODSF

问题: 目前 、在线 SysConfig 不会为 CC32XXMOD 器件生成正确的源文件。 尝试将 ti_drivers_config 文件用于 SysConfig 生成的 MOD 器件的客户在尝试编译项目时会遇到编译错误。

预计将发布此问题的修复程序 Q1 SDK -特别是 MOD 器件的源文件生成。 Q2 SDK 中的 MOD 器件软件将进行进一步增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC32XX SDK v3.x 的权变措施: 选择非 MOD 对应器件(例如、如果使用 CC3235SFMOD 选择 CC3235SF)、以解决所选器件的问题、并参阅数据表中的表4-1。 表4-1显示了每个相应模块引脚(模块引脚列)的等效非 MOD 引脚编号(CC32XX 器件引脚编号列)。 例如:如果您想使用模块引脚9 (GPIO12)作为 I2C 的 SCL、非 MOD 中的等效选择将是引脚3、如表所示。 针对 所有 SysConfig 选择执行此操作、生成的文件将会生成而不会出错。

    注意: 如果您只是尝试为 MOD 器件运行 SDK 示例、则无需为 MOD 器件生成 ti_driver_config 文件。 SDK 示例也适用于 MOD 器件、因此无需对此进行任何更改。 如果您尝试对 SDK 示例进行 SysConfig 更改、请参阅数据表中的表4-1、如上所述。

    对于 CC32XX SDK v4.10+: CC32XX SDK 的4.10版本为 SysConfig 添加了 MOD 板数据。 如果您使用的是 MOD 器件、请执行以下步骤、以便 SysConfig 为您的 MOD 器件使用适当的数据。  

    1. 假设您已从 CC32XX SDK 导入示例,请右键单击 SysConfig 示例文件,然后选择“用->文本编辑器打开”
    2. 然后、您需要修改客户端以引用 MOD 板、而不是 CC32XX 器件
      1. 例如、如果使用 CC3235MODSF 器件、请将 clipArgs 更改为:"@clipArgs --board "/ti/boards/CC3235MODSF_LAUNCHXL "
    3. 保存更改并使用 SysConfig 编辑器打开、以查看更改反映在 GUI 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢耶稣提供的信息!

    BR、

    Vince