This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:使用闪存 SPI 与其他从器件进行通信

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/874878/cc3220moda-using-flash-spi-for-communication-with-other-slave

器件型号:CC3220MODA

您好,

我们在应用中使用 CC3220MODASF12MONR。 我们将现有 SPI 用于 LCD 接口。

现在、我们需要另一个 SPI 接口来实现附加功能。

我们是否可以使用 SPI 引脚来通信分配给模块中外部串行闪存的不同从 IC ? 此外、我们仅使用内部闪存、未使用外部闪存。

尽早感谢您的帮助!

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您不能通过这种方式使用该引脚。 该引脚仅用于模块内部的生产编程串行闪存。 由于 SPI 闪存已经位于模块内部、因此不能使用此引脚连接其他 SPI 闪存芯片。

    在您的情况下、您应该使用与 LCD 相同的 SPI、但要通过 GPIO 引脚手动控制 CS。

    1月