This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:不起作用的 SD 卡连接。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/783217/cc3220moda-chnged-sd-card-connection-not-work

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

我使用的是 CC3220MODA。 我正在成功运行 SDK 中提供的 sDraw 代码。 但是、现在我想按如下方式更改该连接。

CLK - GPIO10

CMD - GPIO11

Data0 - GPIO15

const SDHostCC32XX_HWAttrsV1 sdhostCC3220SHWattrs[CC3220SF_LAUNCHXL_SDCOUNT]={

clkRate = 80000、
.intPriority =~0、
baseAddr = SDHOST_BASE、
.rxChIdx = UDMA_CH23_SDHOST_RX、
txChIdx = UDMA_CH24_SDHOST_TX、
.dataPin = SDHostCC32XX_PIN_06_SDCARD_DATA、
.cmd 引脚= SDHostCC32XX_PIN_02_SDCARD_CMD、
clkPin = SDHostCC32XX_PIN_01_SDCARD_CLK

};

我更改 了文件 CC3220SF_LAUNCHXL.c 中的结构 sdhostCC3220SHWattrs、但收到错误"初始化 SD 卡时出错"。  

问题是什么?  

谢谢、

Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinkar、

    您是否正在使用 CC3220MODA Launchpad? 如果是、则 PIN01和 PIN02上有 I2C 上拉和 LED 会干扰 SD 卡信号。
    尝试删除 J14、15 (I2C 上拉电阻)以及 J23、24、25 (LED EN)、看看这是否可以解决您的问题。 还有一个 E2E 主题可处理类似的 SD 卡问题、您可以参考:
    e2e.ti.com/.../750514
    请告诉我、这是否解决了您的问题、或者您还有其他问题。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    否、我不使用 cc3220MODA launchpad。 我正在使用 cc3220SF Launchpad。  

    我看到该参考 E2E 主题。 作为该螺纹的参考、我移除跳线 J15、J16和 J24。 也替换 CC3220SF_LAUNCHXL.C 文件。  

    但我无法使用过多的 SD 卡。 我收到相同的错误"Error initializing the SD card"(初始化 SD 卡时出错)。

    此致、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinkar、

    如果您使用的是 CC3220SF Launchpad、则我在另一个线程中发布的内容已被验证可以正常工作。
    您是否尝试探测 SD 信号以查看是否存在硬件信号完整性问题?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinkar、

    我假设您已经解决了 SD 卡问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的回答。

    是的,我解决了我的问题。 将 Launchpad 与 SD 卡架之间的电线尺寸缩小、以便进行所有连接及其工作。

    此致、

    Dinkar