This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD GPIO 保护

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/784284/cc3220mod-cc3220mod-gpio-protection

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:TPD4E004

尊敬的 TI 团队:

我们已在 项目之一中使用 CC3220MODSF12MOBR 模块、  

现在、我们对4个数字输入和3个模拟输入还有另一个要求、必须通过挂接电线或使用一些连接器将其输出。

对于这些输入、人类接触的可能性更大。

因此、我想提供 ESD 保护、还应该提供过压保护。

因此、建议为数字输入(工作电压-3.3V)和模拟输入(1.8V)使用合适的 TVS 二极管

谢谢

Manjunath  

硬件设计工程师。

Crevavi Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TI 的 TPD4E004或等效产品。

    随附的是数据表、可供您参考。

    e2e.ti.com/.../tpd4e004.pdf

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    感谢您的回复。

    TPD4E004的工作电压为5.5V、 我的要求是3.3V 和1.8V、请查看并回复。

    谢谢

     

    Manjunath

    硬件设计工程师

    Crevavi Technologies  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    否 请参阅 TPD4E004的数据表。 该器件是一个"二极管阵列"、用于将线路钳制到 Vcc。

    1月