This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:每次重新插入 USB 电缆时重置为出厂默认设置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, UNIFLASH, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/783396/cc3220s-launchxl-resetting-to-factory-default-every-time-i-re-plug-the-usb-cable

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaUNIFLASHCC3220S

重新插上设备后、我上传的代码消失。 我使用了 Energia IDE、我的代码涉及串行通信、上载后工作正常。 此处附加了硬件配置以 供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用 Uniflash 软件并将代码上载到 sFlash 存储器中。 器件 CC3220S 没有内部闪存、Energia 将代码上传到 RAM 中。 器件复位后、RAM 被清除。

    如何使用 Uniflash 软件、请访问 www.ti.com/.../swru469

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 Energia 烧写到 ROM 中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不理解您的问题。 ROM 是 ROM、无论如何不能通过使用来更改。 Energia 现在不支持上传至 sFlash。 Uniflash 是唯一的选项。

    1月