This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:与最新 Linuc SDK 配合使用的驱动程序版本

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/779908/linux-wl1801mod-driver-version-to-use-with-latest-linuc-sdk

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

工具/软件:Linux

大家好,

我 已长期使用 WL1801和 AM335x,没有色情。

我使用内核 4.4.41在 SDK3.03上  

正如建议的那样 、我使用了此处发布的驱动程序  

http://www.ti.com/tool/WILINK8-WIFI-NLCP#descriptionArea

其中 、最新版本是  基于内核的 R8.7SP3 del 29/02/2017  4.4.

 

现在我想迁移到 SDK 5.02 、但 这里的内核是  4.14.49   

如前所述 ,WL8的最新版本基于 内核4.4.x……

请如何继续?     在 SDK5.02中使用哪一个驱动程序是正确的,以及如何获取链接?  

在我看来    、基于内核4.4的 R8.7SP3 del 29/02/2017似乎根本无法在最新的 SDK 5.02中使用  

非常感谢您  

此致

Calro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新的驱动程序补丁通常是上游提交的、因此如果您使用 v4.14内核、您应该很好。
    wpa_suppliucant/hostapd 也是如此

    此致、
    Eyal