This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:如何在同一项目中使用 MQTT pub/sub 和 HTTP 客户端功能?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778972/cc3220-how-to-use-mqtt-pub-sub-and-http-client-features-in-same-project

器件型号:CC3220

大家好、

我正在将 CC3220软件开发引入我的项目中。

我需要 MQTT 和 HTTP 功能、在我的项目中、应使用 TI-RTOS 和配置。  

如何实现这一点? 我尝试将 MQTT 客户端示例项目导入到 OOB 项目、但 MQTT 客户端未创建。

请在此处查看我的另一篇文章: e2e.ti.com/.../2855113

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghunandana、

    我建议从 OOB 开始。 您可以使用项目中存在的配置和 OTA。 构建并运行它。 接下来、一次处理一件事情。 添加在配置完成后创建的任务、并将您连接到以 MQTT 设置开始的 AP。 让 MQTT 正常工作、然后继续执行下一项功能、为其添加新任务。 确保您也查看边缘情况。 (例如、与 AP 的连接中断、无法发送、来自 SL 调用的错误代码)。

    祝您好运!
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:
    我也这样做了、在器件成功配置后、我将尝试启动 MQTT 客户端、如示例项目中所示。 但正如我在另一篇文章中提到的那样、我面临着这些问题。
    无论如何、我将再次尝试重新创建相同的。