This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:TCK 下拉

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/927446/cc3220moda-tck-pulldown

器件型号:CC3220MODA

JTAG_TCK 引脚是否具有内部100k 下拉电阻。  

我在数据表中找不到此信息、但 CC3x20_HardwareDesignChecklist-V2_1_Dec-2018.xlsx 电子表格显示此引脚上有一个内部100k PD (#21)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pamela、

    是的、有一个100k 下拉电阻器连接到模块内部的这个引脚。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Seong。  

    数据表中是否提到过它?  如果是、您能向我指出它的位置吗?  或者是否有其他文档指定 TCK 上的下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pamela、

    数据表中未提及该信息;仅在检查清单中提及。 感谢您指出这一点、我们将在 CC3220MODx 数据表中对此进行更新。

    BR、