Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我的代码中的 GPIO 有一些问题。 它们的行为不符合我的预期。 我已将代码缩减为一个仍然存在问题的小示例。 Si 在我可以上传 zip 文件的某个地方、以便有人查看?
我使用的是 IAR EWARM、SysConfig 和 CC3235 Launchpad。
谢谢、
Bill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的代码中的 GPIO 有一些问题。 它们的行为不符合我的预期。 我已将代码缩减为一个仍然存在问题的小示例。 Si 在我可以上传 zip 文件的某个地方、以便有人查看?
我使用的是 IAR EWARM、SysConfig 和 CC3235 Launchpad。
谢谢、
Bill
我遇到问题的具体代码是这里...
J = 0;
while (!j){
GPIO_WRITE (TC_CS、0);//芯片选择低电平
GPIO_WRITE (TC_CLOCK、0);//从时钟低电平开始
对于(i=0;i<16;i++){//读取6675
GPIO_WRITE (TC_CLOCK、1);
温度<<= 1;
位= GPIO_READ (TC_DATA);
GPIO_WRITE (TC_CLOCK、0);
temp |=位;
}
GPIO_WRITE (TC_CS、1);//芯片选择高电平
}
但问题不在该代码中。 它在其他地方。 这就是为什么我将我的应用程序缩减为一个可证明问题的小示例、 压缩了这个小示例 、并将其附加在这里。
最棒的
Bill