This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:Uniflash 错误保存工程:未处理异常

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/921252/cc3235s-uniflash-error-saving-project-unhandled-exception

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

在 Uniflash 中保存和加载项目时遇到问题。  当我尝试保存一个名为'Test Project'的项目时、我收到以下错误消息:  

保存项目时出错(111):未处理异常:[errno 2]没有这样的文件或目录:u'J:\\.SLImageCreator\\projects\Test Project\\Test Project.json'

我没有 J:驱动器映射、我不知道为什么它在那里搜索。  Uniflash 安装在默认的 C:驱动器目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    除了安装目录外、UniFlash ImageCreator 还会在用户文件夹中创建一个临时项目文件夹。 在 Windows 上、我的位于 C:\Users\中 \.SLImageCreator\Projects。

    您是否能够重新安装该工具并尝试创建新项目?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    我的系统上的那个项目目录也位于同一路径上。  我尝试重新安装 UniFlash、但仍然遇到相同的错误。  是否有任何想法、为什么它会在错误的文件夹中查找、或者更改它的查找位置?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您使用的是什么操作系统?

    您可以尝试安装较旧版本的 UniFlash 吗?  https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH/5.3.1

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    我使用的是 Windows 10。  我已尝试安装您链接的旧版本、但仍然收到相同的错误。  我接下来应该尝试什么?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在与我们的工具团队核实要尝试的其他操作、但我从未发现另一个驱动器上的安装路径存在此问题。 您是否可以同时尝试另一台计算机?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、请告诉我他们的建议。  同时、我找到了一个权变措施、在该解决  方案中、我将映射的驱动器添加到了它所查找的目录中。  现在就开始工作、但最好知道如何避免这种情况。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    1. 请检查 uniflash_x.x.x.x/simplelink/imagecreator/bin 文件夹中是否有 cfg.json。 如果是、请将其删除。
    2. 打开 uniflash_x.x.x.x/simplelink/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe 以检查默认目录。 有什么不寻常的地方吗?
    3. 尝试在 uniflash_x.x.x.x/simplelink/imagecreator/bin 文件夹中创建 cfg.json、并添加以下行以指定目录:
    {"projectDir":"C:\\test\\projects"} 

    此致、

    Sarah