This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF 的逻辑电平

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920799/cc3220sf-launchxl-logic-level-of-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好、

CC3220SF 是否接受5V 逻辑? 还是应该将3.3用于逻辑1? 此外、在数据表中的什么位置可以找到该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220不能承受5V 电压。 您需要使用3.3V 逻辑电平。 ADC 通道的最大电压为1.5V。

    CC3220芯片数据表第5.1章(绝对最大额定值)中的信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    啊、谢谢。 从第5.9节可以看到、逻辑1的范围是否大于1到4? 在各种测试条件下、我通过乘以 VDD 乘以乘法器得到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高输入电压的额定范围为0.65*Vdd 至 Vdd + 0.5V (例如,Vdd=3.3V 时为2.1V 至3.8V)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果电路板的电源是来自 USB 的5V、在这种情况下、Vdd 是5V 还是3.3V? 我想我假设 Vdd 是电路板的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大 CC3220的 VDD 为3.6V。 VDD 是 CC3220芯片的输入电压。 在 CC3220上、LP 为电源5V -> 3.3V。

    您不能将 TTL 逻辑与 CC3220 LaunchPad 配合使用。 您需要使用电压转换器。

    1月