This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:40MHz 振荡器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/884188/cc3235s-40mhz-oscillator

器件型号:CC3235S

您好!

您能否澄清40MHz 时钟电压限制? 由于是直流模块、因此不清楚。

在 CC3235引脚23处测得:

它的最小值是[-350mV <->+350mV]至最大值是[-600mV <->+600mV]  
还是应该创建的
最小[0V <->+700mV]至最大[0V <->+1.2V]

通常、是否有使用外部振荡器的原理图和 BOM 建议? 我们在使3.3V 振荡器通过振幅调节工作方面遇到了困难、无法找到符合+/-20ppm 规格的1.2V 振荡器。

谢谢、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您需要削波正弦波输出 最小值[0V <->+700mV]至最大值[0V <->+1.2V]

    我们没有推荐的外部振荡器。 但是、频率精度要求的最大值为+/- 20ppm、因此您可以尝试找到一个低于该值的要求。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Seong。

    但是、CC3235引脚23是否会由于 交流耦合(82pF 系列直流模块、如数据表第49页所示)而出现[-350mV <->+350mV]至最大值[-600mV <->+600mV]?

    这是正确的还是我们应该移除直流块/交流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    抱歉、我回答错误。 对于直流模块、您需要的最小值为[-350mV <->+350mV]、最高 Vpp [-600mV <->+600mV] Vpp。

    BR、