Thread 中讨论的其他器件:CC3120、 SysConfig
您好!
关于"学院"中的此页面
具体步骤3和4。
步骤3:我输入了本地 WiFi 设置。 但是、设备仍处于 AP 模式、平板电脑仍保持连接...
第4步:提示正在 ping ... 我可以告诉它执行 ping 操作、这可以找到。 但第3部分显示通过查看"Station"选项卡对连接的器件执行 Ping 操作。 嗯、"Station"选项卡只列出了我的 MAC 地址。
但是、在 STATUS 选项卡 STATIONS 部分下、它确实会显示 IP 地址。 它告诉我该工作站是192.168.1.101
但是、另一个 IP 地址不是分配给我的设备的 IP 地址。
CC3120为10.123.45.1 、它为我的平板电脑分配了10.123.45.2 我可以 ping 通、但效果不错。
然后、在第4部分中、它告诉我对 Google 地址执行 ping 操作。 认真地...? 如果未将网关连接到设备、它将无法到达此子网之外的位置。
所以...
它声称分配给它的192.168.1.101来自何处?
我是否应该在步骤3中将器件更改为工作站模式? 这是在其子网外 ping 的唯一方法... 很明显、一旦我这么做、我的平板电脑将断开连接、因为 SSID 已消失。
因此、我使用网页将设备更改为站点模式、现在它连接到我的网络、位于 IP 192.168.1.91下。 我必须在路由器上找到它.... 现在、为了进行连接、我必须知道如何找到它、并从网络上的设备连接到它。