This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC3135:在发送和放大器之间自动切换;恢复(TCP)

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/880170/ccs-boostxl-cc3135-automatically-alternating-between-send-recv-tcp

器件型号:BOOSTXL-CC3135

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在尝试修改网络终端示例、以便它可以在发送和接收(TCP)之间自动切换。 例如、这应该在终端中输入第一个"发送"后发生。 我尝试在 socket_cmd.c 中的某些位置调用函数"TCPServer"和"TCPCLient"、但它不起作用。 我已经预先配置了所有必要的参数、我必须传递给这两个函数、所以一般来说、我不需要通过终端命令提供任何其他信息。 是否有任何关于如何在网络终端中实现此目标的想法?

此致、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我建议修改一个函数、并添加代码以在 sl_recv 和 sl_send 调用之间进行交替。 如果您需要在两个 LaunchPad 上使用一个服务器和一个客户端执行此操作、则需要修改这两个函数。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    非常感谢。 它在工作。

    此致、

    Christoph