This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:支持 HLS (HTTP 实时流式传输)协议

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/878173/cc3220sf-launchxl-support-for-hls-http-live-streaming-protocol

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我想知道对 HLS (HTTP 实时流式传输)协议的支持。

我知道它支持"SimpleLinkTM CC3220-OV788音频/视频流式传输参考"中提到的 RTSP 协议。

我们希望通过 RTSP 使用 HLS 进行音频/视频流。

如果支持、请共享文档链接。

此致、

Kiran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我不熟悉 HLS、但从我看到的内容来看、它是基于 HTTP 构建的应用级协议。 我们有一个您可以使用的 HTTP 库、但我们不支持 HLS。  

    Jesu