This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:是否可以采用其他方法来使固件/闪存内容无法访问?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/933787/cc3200mod-is-there-a-different-method-which-can-be-employed-to-make-the-firmware-flash-content-inaccessible

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

您好!

我们有一款产品预计将用于大规模生产。 它在设计中使用 CC3200MOD SOC。

我们希望确保 SOC 的安全、以避免任何未经授权的来源在器件售出后从器件读取固件。

根据 TI 的文档、大多数微控制器供应商都不能选择熔断 JTAG 保险丝、这是一种标准做法。

 

请告诉我们如何实现上述要求。 是否可以采用其他方法来使固件/闪存内容无法访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、不可以 如果您需要有效保护固件免受克隆、则需要更新到 CC3220MOD 或 CC3235MOD。

    1月