This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220S-LAUNCHXL:定制 HTTP -从移动应用进行配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/931861/compiler-cc3220s-launchxl-custom-http---provisioning-from-mobile-app

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

1.目前我使用 TI-Mobile 应用程序来配置器件并正常工作。

2、我的目的是在配置器件时访问文件系统、但在当前过程中无法访问、因此我们是否可以使用自定义的 HTTP 服务器/客户端过程来执行配置过程?

3.例如:从 Custom Mobile 应用程序到设备的 HTTP 方法。

-将设备置于 IP 地址固定的 AP 模式。

-从设备启动 HTTP 服务器

-添加配置文件  

-连接到 AP

-切换到 STN 模式。

4.如果可能,请对 API 调用或 示例代码排序 以实现配置过程。

此致。

Suresh