请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF Thread 中讨论的其他器件:CC3200
大家好、
我正在处理安全问题、我需要以某种方式固定证书。 是否可以在 CC3220上使用? 我该怎么做?
我找到了套接字选项:
#define SL_SO_SECURE_FILES_PEER_CERT_OR_DH_KEY_FILE_NAME (33)/*此选项用于配置安全文件-在服务器模式 DH 参数文件中,在客户端模式对等证书中用于域验证*/
我可以使用此套接字选项吗?
谢谢、
标记